This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642上高级线性调频脉冲配置的设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623557/awr1642-settings-of-advanced-chirp-configurations-on-awr1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

您好!

我对高级线性调频脉冲配置的设置有疑问。
关于 swra553中的图8、如何设置突发中的线性调频脉冲数和突发数?
(在图中、突发中的线性调频脉冲数量为4、突发数量为3。)

我认为突发中的线性调频脉冲数可以通过 frameCfg.numLoops 进行设置、而突发数可以通过 chirpCfg.chirpStartIdx 和 chirpCfg.chirpEndIdx 进行设置。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    在"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"中、有关高级帧配置的消息格式、请参阅"AR_advanced_frame_CONF_SB"。

    其中详细介绍了每突发的子帧线性调频脉冲数和突发数。

    希望这能解答您的疑问。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。
    在哪里可以获得"AR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    请安装 MMWAVE-DFP。
    其中包括"AWR1XX_Radar_Interface_Control.pdf"。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此主题没有更多疑问、 我们可以闭合线程吗?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢您的回复、对于我的延迟回复、我深表歉意。

    此致、

    Nomo