This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:CaptureDemo 的问题

Guru**** 2541540 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625374/awr1642-problems-with-capturedemo

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

您好:

我正在尝试启动 mmwavesdk 中提供的捕获演示、但无法在 TeraTerm 终端上获得 CaptureDemo 提示。 我遵循的步骤是:

1.我加载 了位于 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture\xwr16xx_capture_demo.bin 中的相应映像。

2.我使用端口 COM3打开了一个 TeraTerm 终端、该端口对应于 UART。  

我有一个黑色的窗口、没有其他东西。

我不知道我是否遗漏了什么。 我非常希望获得 CaptureDemo 提示的分步过程。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否已连接到“类应用程序/用户 UART" ? 如果是、您是否在空白窗口中按了"Enter"? 按下"Enter"键后、您将收到提示。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不是。 如何连接到"类应用/用户 UART"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我发送设备管理器的快照。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅有关使用用户 UART 的 MMWAVE-SDK 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接 EVM、器件管理器如图所示。

    然后、我打开 TeraTerm 窗口并连接到 COM 端口 COM3。 我得到了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM 端口正确。

    我假设您在将"xwr16xx_capture_demo.bin"加载到 EVM 后打开 TeraTerm。

    打开 TeraTerm 后、在键盘中按'ENTER'键。  您将看到演示提示输入选项。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在打开 TeraTerm 窗口之前、我正在加载"xwr16xx_capture_demo.bin"。 如果我单击 Enter、则不会出现提示、只会出现一些字符、例如您没有适当的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克拉拉、

    则 TeraTerm 端口设置中存在问题。

    请检查您是否具有上述端口设置。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克拉拉、
    您可以标记帮助您解决问题的线程并关闭该线程。

    谢谢、
    Raghu