This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:用于距离问题的 OPT8241

Guru**** 2543750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622626/opt8241-opt8241-for-the-distance-question

器件型号:OPT8241

大家好、

客户希望使用 OPT8241。 他需要获得 OPT8241可以测量的最小距离。  

可以帮帮我吗?  

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我正在 OPT8241应用团队中循环响应查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    我们的团队是否有任何更新? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    很抱歉耽误你的时间。 从根本上说、OPT8241没有最小工作距离。 它受限于实际考虑因素、例如透镜尺寸、透镜和 LED/激光之间的分离等 可以设计一个可以测量几厘米距离的系统。

    您能告诉我们客户的最小距离要求吗?

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash,

    感谢您的回复。 我将与客户确认他的要求。

    我能否推荐3D ToF 系统估算器工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    是的、您可以推荐3D ToF 系统估算器工具。 但该工具不会将激光到透镜距离建模为近程限制的限值。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    好的。 感谢你的帮助。