This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96063:散热焊盘尺寸

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622574/lm96063-thermal-pad-size

器件型号:LM96063

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、我们要检查 LM96063 散热焊盘尺寸、您能为我们分享吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表第45页中的机械制图包含散热焊盘信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的回复。

    您是指第45页中的机械制图?
    由于我的数据表第45页是重要的注意事项、因此我没有找到任何散热焊盘信息。
    我的数据表版本日期为2013年3月、第44页中的机械信息。

    但我在第44页也找不到任何散热焊盘信息。
    如果我错过了、您能提供帮助吗?

    感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、我指的是数据表的第45页。 如您所见、"外露散热焊盘"元件显示在第3幅图中。 同意缺少相关尺寸。 让我们找出原因、并更新该帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我检查了数据库中的数据。 它表明金属化功能不在那里。 如您所见、该注释表明某些器件可能已金属化连接到两侧。 我需要订购一些器件进行检查、我将提交工程图申请以及 BXL 文件您的设计。 完成请求可能需要一些时间。

    这是我 在电路板上的东西。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我已验证物理设备和数据库。  事实证明、它与附加封装非常相似。 我将物理器件的顶部和底部照片拍照、并将生成数据表的 ePOD 附件。 它具有适当的尺寸。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron