https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622341/iwr1443boost-iwr1443
器件型号:IWR1443BOOST主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
我们购买了新版本 IWR1443 BOOST、GUI 由 IE 提供。
(我们有一个旧版本,并且 Matlab 显示了 GUI。)
以下是一些问题、我们需要您的帮助、如果有任何反馈、我们将不胜感激。
如何从 IE 获取输出数据?
对于旧版本、我们从 Matlab 获取位置数据。 数据格式类似于 X、Y、Z 以显示位置。
现在、我们想知道如何从 IE 中获取该新版本 IWR1443升压板的位置数据?
2.如何获取多个对象的分离数据?
从旧版本中、即使屏幕上显示了2个对象、我们也只能获得1组数据(X、Y、Z)。
(实际上 IWR1443升压转换器前面有2个物体。)
根据我们的理解、我们似乎需要比较速度以了解是否有2个或更多物体。
但是、如果只有1个设定位置数据(X、Y、Z)、我们如何比较速度???
3.如何提高分辨率?
根据 TI 网站上的文档、Dres 与带宽(B)有关、
我们用于毫米波的最大带宽为4GHz、这意味着分辨率为3.75cm。
现在、我们有一些应用需要更高的分辨率(~0.01cm、~0.01mm)。
请与我们分享如何通过毫米波应用实现更好的分辨率?
非常感谢、期待您的反馈。
此致、
Janice