This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:您能否提供 XDS110固件?

Guru**** 2543690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625287/iwr1642boost-can-you-provided-the-xds110-firmware

器件型号:IWR1642BOOST

 我想设计一个新的电路板 、请参阅 EVM。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhihua:

    这是一个有趣的问题、让我向我的团队提出一些问题、我会再给您解答。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhihua、您好、

    您可以在 CCS_base 文件夹中找到用于 XDS110的固件、它应该位于与以下位置类似的位置:C:\ti\ccs_base\con\uscif

    如果您现在有任何问题、请告诉我。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 非常感谢。