This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:无法通过传感解决方案 EVM GUI 上传 LDC2114EVM 的固件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625231/ldc2114evm-not-able-to-upload-firmware-of-the-ldc2114evm-with-the-sensing-solution-evm-gui

器件型号:LDC2114EVM

您好!

我想使用"传感解决方案 EVM GUI v1.9.2 "更新 LDC2114EVM 的固件。

每次我尝试上传 txt-File 时、我都会收到此错误:

´m、我无法重新连接 EVM、除非我重新启动 PC 或更改 USB-Port。

这是一个已知问题吗?

我的 EVM 中是否还有其他获取新固件的方法?

谢谢您和
很好的爬梯

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!
    如果您在 MSP430上加载了错误的固件或损坏了固件、则 GUI 将无法识别连接的器件。 我建议将器件置于 BSL 模式并以这种方式上传固件。 请参阅以下 E2E 主题、我们在其中发布了此问题的解决方案: e2e.ti.com/.../2095775
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    将 MSP430置于 BSL 模式后、固件更新工作正常。

    感谢您的支持!

    此致、
    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:
    感谢您确认问题的解决方案。 很高兴听到一切正常。
    此致、
    Luke