This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMP112:TMP112

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625843/ccs-tmp112-tmp112

器件型号:TMP112

工具/软件:Code Composer Studio

很棒的夜间社区!

我有一个问题是 TI 员工的特殊问题。  

我的`m 中了新的传感器 TMP112 NIST 可追溯性、但是、我想知道该传感器的校准有效期是多久? 在部署设备后、工厂校准有效期为1年、2年、10年。 以及传感器校准如何受到时间的影响?

我需要一个能够运行至少5年且感应特性发生短暂变化的传感器。  

您能帮我解决这个问题吗?

度过美好的一周。  

感谢您的关注  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    请参阅 TMP112最新数据表第6.5节中的"长期稳定性"规格。 我捕获了一幅突出显示该规格的图像。  

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jose 突出显示的规格是指在150°C 时3000小时的仿真应力。 根据应用温度的不同、此测试可模拟10年或更长时间的系统内使用。 这是整个 TI 在初始产品开发期间使用的标准鉴定测试。 应力时间、应力温度、应用温度和应用中模拟寿命之间的关系由阿累尼乌斯方程定义。

    除此之外、我不确定这是您想要的答案。 如果您需要维护校准后的仪器、应每年检查一次。 TI 内部的所有实验室设备都是如此。 有 ANSI 和 ISO 标准定义了校准设备的维护。 您可能对福禄克撰写的此白皮书感兴趣。 assets.fluke.com/.../MSC2009_Deaver.pdf