This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:传感器放置

Guru**** 2550740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623752/iwr1443-sensor-placement

器件型号:IWR1443

大家好!

我们的 IWR 1443传感器用例相对紧凑、天线放置实际上很重要-越紧凑越好。

我的问题是、我们可以在设计中将天线放置在传感器的距离和角度。 天线是否在各个方向投射信号? 如果我们要测量管道内的液位、将其固定到管道的墙壁是否可行或有效?

是否有关于天线放置的任何其他与紧凑型设计相关的重要信息?

谢谢!

-索拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurav、

    小巧的外形是整个毫米波系列的一个重要特性。

    实际上、您可以在 EVM 用户指南 的第14和15页中找到天线图形的图解和示意图。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurav、您好!

    希望天线信息很有用。 由于不活动、我正在关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请随时发布新主题!


    谢谢、
    Akash