This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:如何获取多个接收天线信息

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622987/ccs-iwr1443boost-how-to-get-more-than-one-receive-antenna-information

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我正在从 Vital Signs 代码中查找两个或三个接收天线的信息、因为演示仅使用了一个接收天线、如何获取另一个接收天线信息?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在本演示中、所有四个接收(Rx)天线都已启用。 要更改此配置、请导航至"profile_2D_VitalSmes_20fps.cfg "文件、该文件应位于您的毫米波培训文件夹(\mmwave_training_1_2_1\labs\lab0002-Vital Signs \lab0002_Vital Signs _GUI)中。

    在编辑器中将其打开并查看第4行:通道配置15 1 0

    15是指在本实验中启用的每个 Rx 天线、以二进制数写入:0B'1111 = 15 (因此所有四个 Rx 天线都已启用)

    下一个数字(1)以相同的方式引用每个 Tx 天线、因此所有三个被启用的天线都将0b'111 = 7。 由于0b'001 = 1、因此仅启用了第一个 Tx 天线。 请告诉我这是否能解决您的问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您仍有疑问、请随时开始新主题!


    谢谢、
    Akash