This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST 的连接问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625963/awr1243boost-concatenation-question-for-awr1243boost

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

大家好、

客户 需要级联 多 个 AWR1243器件。

是否可以级联 AWR1243器件? 如果可以、他能否使用 AWR1243BOOST 实现此功能?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在 NDA 下与客户共享级联的数据桶。
    有关详细信息、请联系 Michelle Liu。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 AWR1243、升压 EVM 不支持级联。 级联实现需要具有2个或4个毫米波传感器和适当布局的 EVM 设计。

    我们有一份级联应用手册、但尚未准备好。  

    谢谢、此致、

    Michelle