This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:闪存问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623022/ccs-iwr1642boost-flashing-issue

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 IWR1642传感器上工作、无法刷写 ccsdebug 二进制文件。 我使用 Uniflash 软件来刷写二进制文件。  

我可以在设备管理器上看到 COM 端口、但当我尝试刷写时、弹出错误连接到设备消息并重新检查 COM 端口消息。  

跳线在闪烁时置于 SOP2上。  

电路板通电时、NRST LED 不会亮起。  

请任何人帮助我解决此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    红色5V LED 是否也亮起? 按下 NRST 按钮时、NRST 橙色 LED 是否亮起?

    如果 NRST LED 未亮起,则电源可能出现问题,请确认您使用的是适当的电源(5 V,>2.5 A)。

    最后、我将确认您在 Uniflash "Settings & Utilities"窗格中选择的 COM 端口对应于您的设备管理器中显示的 XDS110 Class Application/User UART 端口。

    请告诉我这是否能解决您的问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的回复。 电源指示灯(即红色)亮起、但在上电阶段以及按下重置按钮时、橙色指示灯也未亮起。 复位指示灯在整个期间熄灭。

    串行设置与 Uni 闪存中所述相同。

    我已经检查了电压和电流、它们与前面提到的相同。 我想电路板默认将 nrst 引脚拉至低电平。

    是否可以连接 JTAG 并解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的回复。 电源指示灯(即红色)亮起、但在上电阶段以及按下重置按钮时、橙色指示灯也未亮起。 复位指示灯在整个期间熄灭。  

    串行设置与 Uni 闪存中所述相同。  

    我已经检查了电压和电流、它们与前面提到的相同。 我想电路板默认将 nrst 引脚拉至低电平。

    是否可以连接 JTAG 并解决此问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    我强烈建议使用不同的电源。 如果橙色 NRST LED 熄灭、则表示器件卡在复位状态。 由于红色(5V 接通) LED 保持亮起、因此不太可能出现故障电路板。

    您将无法通过 JTAG 解决此问题、因为器件/电路板似乎未正确供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    希望您缺少查询是成功实施的结果。 我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请随时开始新主题。

    谢谢、
    Akash