This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:在 AWR1642#39数据表中测量平均功耗时、详细线性调频脉冲和帧参数是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624288/awr1642-what-s-the-detailed-chirp-and-frame-parameter-when-measured-the-average-power-consumption-in-awr1642-s-datasheet

器件型号:AWR1642

您好!

测量 AWR1642数据表的表5-4中显示的平均功耗时、详细的线性调频脉冲和帧参数是什么?

此参数由数据表给出、但细节不够详细。  μs:3.2MSPS 复杂收发器、25ms 帧时间、256个线性调频脉冲、128个采样/线性调频脉冲、8 μ s 线性调频脉冲间时间(50占空比)、DSP 处于活动状态

我想知道 测量平均功耗时的详细线性调频脉冲和帧参数。 谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    使用以下线性调频脉冲和帧参数测量平均电流:
    每线性调频脉冲128个样本、3.2Msps 采样率、25MHz/usec 斜率、5 μ s 空闲时间、3 μ s ADC 启动时间、25毫秒帧频率。
    始终启用所有4个 RX、并根据条件、1或2个 TX 同时发送。
    DSP 处于活动状态、正在执行具有物体检测功能的1D/2D FFT。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的回复、这对您有所帮助。
    但在本例中、ADC 的采样率为3.2Msps、是使用常规 ADC 模式还是低功耗 ADC 模式?
    谢谢。

    此致、
    Wesley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    目前的数字是采用常规 ADC 模式的、但接下来、我们建议对 AWR1642使用低功耗 ADC 模式。 因此、在低功耗模式下、电流数将更低。

    此致、
    Vivek