This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:有时我得到的值错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623649/tdc7200evm-sometimes-i-get-wrong-values

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7200

尊敬的所有人:
我使用的是 TDC7200的评估板、它通过 TDC7200 GUI 连接到 MSP430 Launchpad。

我想测量两个方波(频率1MHz)之间的相移。  
我获得了正确的值(在本例中、我设置了250ns 的延迟、并获得了242ns)、但在某些情况下、我获得了错误的值、即1242ns、它看起来恰好是一个周期之后的值。
为什么我获得错误的值?

非常感谢您的参与和帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    这种情况发生的频率如何? 您是否探测了方波信号?

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    非常感谢您、并为我的延误辩解、但我在另一个国家工作。

    这种情况经常发生、但看起来并不规律。 是的、我探测了方波信号。

    我刚刚制作了我的个人节目来阅读 TDC7200、但也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外:
    我已经使用函数发生器生成了2个方波。 两个信号之间的延迟为2us。
    我每100ms 测量了大约66428个值。

    我获得了超过100us 的371个值。 (在102us 范围内、这恰好是之后的1个周期)。