This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:该传感器可以测量多少特斯拉? DVR5053霍尔效应传感器。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624424/drv5053-how-many-tesla-can-this-sensor-measure-dvr5053-hall-effect-sensor

器件型号:DRV5053

   我在使用该传感器进行测量时遇到问题、传感器数据表未提供有关我拥有的传感器的信息、霍尔传感器的数据表 DVR5053未讨论传感器中的规格、 例如、我的传感器在其首字母缩写词中打印为4C2CF ALCA、在其他580YF ALCA 中打印。 我最怀疑的是、我可以使用这些传感器测量多少特斯拉、它们对覆盖层的制作有多敏感? 因为在数据表中、它具有-11mv / mT (OA)、-23mV/mT (PA)等值。 这些缩略词 OA 和 PA 在传感器中找不到故障。 我希望你能帮助我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、

    感谢您使用我们的论坛。 我将您的问题转发给了我们的霍尔效应应用工程师。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    带有 ALCA 标记的器件对应于以下器件:

    DRV5053CAQDBZR

    DRV5053CAQDBZT

    DRV5053CAQLPG

    DRV5053CAQLPGM

    它们都是 CA 代码、对应于+23mV/mT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这个答案对我有所帮助。 但有同样的疑问、在传感器`s 数据表中、写入该传感器是无限制的、 n`t 此n`t 具有最大值、我需要知道该测量值在 Gaus 或 Tesla 中的正确值、因为一个磁体为3500 Gaus、该传感器达到最大值、因此我无法测量该测量值、也无法知道我的器件是否正在校准。 很抱歉给您带来不便、但我对电子产品了解不多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    您所指的是 BMAX 上的"绝对最大额定值"。 该规格仅意味着施加非常强的磁场不会损坏器件(请参阅第6.1节中的脚注(1)和(2))。 这并不表示 DRV5053可以测量的最大磁通密度值。 由"饱和区"规范(BSAT)给出。

    强烈建议查看我们的霍尔传感器论坛常见问题解答、以提高您对霍尔传感器的了解。 以下是链接:

    具体而言、以下文档可能有助于解释某些数据表规格。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、本文档解决了我的问题。