请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
感应估算器 v1.2 现已在 dev.ti.com 上提供。 这是一项重大更新、旨在提高工具的可读性和易用性。 新添加的线性调频脉冲图可轻松找到相关的线性调频脉冲参数。
版本说明
- 添加了线性调频脉冲图、以便更轻松地显示线性调频脉冲配置参数
- 直接通过 URL 启用输入
- 例如:dev.ti.com/mmWaveSensingEstimator?range=20&velocity=25
- 为感应估算器内的离线版本添加了下载链接
- 将感应估算器输出视图组织为前端输入参数和仅供参考的参数
- 重命名了前端输入参数以匹配 Radar Studio
- 修复的错误:
- 对于 AWR1443、传感估算器使用错误的 I/F 带宽和采样率
- 自定义 RCS 的传感估算器中的可检测距离计算不一致
对于任何反馈和问题、请使用定期论坛帖子。
谢谢、
Vaibhav