This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1000EVM:SensingSolutionsGUI-1.9.2在 W7 PC 上不检测 HDC1000EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1000, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625441/hdc1000evm-sensingsolutionsgui-1-9-2-dont-detect-hdc1000evm-on-a-w7-pc

器件型号:HDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: HDC1000HDC2010

SensingSolutionsGUI-1.9.2在 W7 PC 上未检测到 HDC1000EVM、但在 W10 PC 上检测到 HDC1000EVM。

ìs 它与 W7不兼容、或者是否有配置 GUI 的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、
    GUI 应在 Win7上运行、但将等待其他团队成员确认。
    但是、让我为您提供 HDC1000器件的更新。 此器件为 NRND (不推荐用于新设计)、并且 HDC1000EVM 已淘汰、如 TI.com 上的各个页面所示。

    对于任何新项目、请考虑几个月前发布的新部件 HDC2010。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、
    HDC1000 EVM 应该能够在 Windows 7上正常工作;我自己有一台 Windows 7 PC。 您能否在您的器件管理器中检查 EVM 是否正确显示、或者是否存在任何驱动程序冲突?

    正如 Jose 提到的、我们强烈建议查看我们的一些较新器件、例如用于新设计的 HDC2010;它具有卓越的性能和更低的功耗。