This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/HDC1080EVM:将 HD1080集成到我的测试设置中

Guru**** 2545080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625262/starterware-hdc1080evm-integrating-hd1080-into-my-test-setup

器件型号:HDC1080EVM

工具/软件:Starterware

你好  

我想将 HD1080用于我的测试设置  

我需要从多个加密狗读取温度和湿度信息。  

我认为 EVM GUI 不允许您这样做、因为我可以使用一个接口通过 PC 与多个 EVM 板进行通信

感谢您的提前帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onur、我们目前没有可在一台 PC 上连接多个 EVM 的该器件的 GUI。 给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、您没有遇到问题也不是问题。
    您能不能传递 GUI 中用于提取 EVM 温度和湿度的命令集、以便我可以
    准备好自己的软件以便能够在我的系统中使用它?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onur、
    安装感应解决方案 GUI 后、HDC 固件的源代码会自动安装到以下文件夹中:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\older revs\HDC10x0_EVM_Firmware_source

    这会有帮助吗?