This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:在我为雷达接通电源时、NRST LED 不会亮起

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623882/awr1443boost-nrst-led-doesn-t-turn-on-when-i-plug-the-power-in-my-radar

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1443

您好!

当 UART 突然断开连接时、我正在使用雷达模块进行工作。 我尝试卸下电源插孔并将其放回、但 NRST LED 未亮起。 此外、PC 无法识别雷达 COM 的端口。 这是否意味着雷达已死?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    不应出现任何问题。 我们没有收到任何关于器件因断开 UART 而发生故障的报告。

    请检查是否可以使用 Uniflash 将映像重新刷写到 AWR1443BOOST。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 UART 断开连接、器件未中断。 我说我的器件不再连接到 UART、也不再被 COM 端口上的 PC 识别。 此外、某些 GPIO 引脚输出的是1.2V 而不是3.3V。 由于我的 PC 无法识别我的 AWR1443、我无法重新刷新它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    我怀疑电路板可能已损坏。 您是否可以在以下电源网中进行探测: “PMIC_1v8”(预期为1.8V (、“PMIC_2V3”(预期为2.3V)、“PMICOUT_3V3”(预期为3.3V)、“PMIC_1V2"(预期为1.2V)、“AR_1v8”(预期为1.8V),以检查 AWR 器件的电源是否按预期可用?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您的电源网是什么意思。 之前、我使用振荡器探测板上的 GPIO 引脚。

    谢谢

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    我是说使用示波器探测电源。 例如、您可以在 C81电容器上探测'PMIC_1V8'电源、在 C55电容器上探测'PMICOUT_3V3"电源等

    此致、
    Vivek