This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:关于目标速度对 LDC 测量的影响。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1101, LDC0851, LDC1312, LDC1314, LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624905/ldc1612-about-target-speed-effect-on-ldc-measurement

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC0851LDC1312LDC1314LDC1614

您好!

我正在进行一个项目、其中目标在线圈前面没有固定(考虑距离测量)。
您可以认为一个旋转到特定速度的圆盘、LDC1612用于测量该圆盘与线圈之间的距离。
假设距离确实是恒定的、但目标的速度不是也不是必要的恒定。
现在我无法测试这个、我将开始。
那么、问题是目标运动是否对测量有已知的影响。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    如果您的金属目标与 PCB 之间具有固定的旋转距离、则可以使用 LDC1612 (速度较慢)或 LDC1101 (速度最快)等 LDC 器件来检测速度。

    我将介绍以下 TI 参考设计、其中概述了基于速度的 LDC 传感器的基本原理:

    此致、

    Luke Lapointe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luke 的回答、
    我的问题是,最不发达国家所采取的措施可能会受到速度的影响。

    这应能更清楚地说明问题:

    最后一个项目是通过评估外缘的位置来测量圆盘的直径。 中心是众所周知的...
    我想使用方形线圈(拉伸线圈? (笑声) 差分线圈?)。 所需精度为0、1mm、因此我需要注意几个问题。
    第一件事是磁盘可以旋转
    -第二个是磁盘可能很热(不确定此时的热程度)
    第三线圈目标距离可能不是很恒定
    等等...
    我需要弄清楚如何补偿所有"干扰"以实现所需的精度。

    我刚开始研究,这些是我发现的主要问题,每一项建议都得到了很好的接受。

    此致、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    感谢您澄清您的帖子。 听起来、您正在尝试使用 LDC 器件以0.1mm 的精度检测光盘的直径。 此应用类似于我们所说的线性位置感应、您可以对线圈或目标进行整形以获得线性响应。 有关更多信息、请参阅以下技术文档:

    应用手册:

    博客:

    文章:

    让我就您的其他顾虑发表评论:

    [引用 user="Lorenzo Arosio"]-首先是磁盘可以旋转

    LDC 器件的工作原理是在导电表面上引入涡流、这是一种非常快的效果。 网络上提供了大量信息、显示了涡流对移动导电表面的瞬态影响、即使在非常快速的移动表面也能形成并达到稳定状态。 例如、请参阅以下 IEEE 文章: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=497348&tag=1 

    [引用 user="Lorenzo Arosio"]-第二个问题是磁盘可能很热(不确定目前有多少热)

    增加圆盘温度将对材料的导电性/电阻率产生影响。 在较低的传感器频率下、这可能表现为较小的目标与传感器之间的交互并产生较少的频移。 这主要与皮肤效应有关、我们在以下应用手册中概述了更多信息:

    您还可以考虑金属表面的热膨胀会稍微靠近传感器或扭曲金属表面以产生倾斜或晃动的影响。 如果是这种情况、则您可能会看到随旋转而周期性地增加/减少响应。  

    [引用 user="Lorenzo Arosio"]-第三线圈目标距离可能不是真的恒定

    如果这是指磁盘旋转时的振动或倾斜、则它将显示为位于真实信号顶部的重复信号、该信号将显示为共模或真实标称频率。 相反、如果这是指目标和传感器之间 z 轴高度的静态差异、那么您只需在靠近磁盘中心的位置添加一个额外的传感器、即使对于最小的磁盘直径、它的覆盖范围也是100%。 这将使您能够从公式中取出圆盘的直径、并且您应该有一个接近传感器、该传感器可以估算系统的 z 轴高度、并用于补偿圆盘直径测量值。 以下是一些可能适用的示例:

    同心螺旋:

    相邻螺旋:

    为了解决您可能遇到的其他问题、我建议您使用 LDC1314或 LDC1614等多通道器件之一构建原型、并在系统中添加一些传感器来计算直径和 z 轴高度。

    此致、

    Luke Lapointe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luke 的建议、
    你确认了我的假设的一个很好的部分、并给我一些有趣的想法来思考。

    我们肯定会制作一个原型,但我需要了解如何制作它...

    我可能无法将线圈放置在周围,如您的草图中...
    但我可以找到使用多个方法来改善结果。 当然、我必须获得距离测量值。

    非常感谢。

    Lorenzo