请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好:
我们有一个基于 OPT8241和 Voxel SDK 的 ToF 项目。 我们知道、Voxel Viewer 可以设置不同的摄像机配置文件( 短程、远距离和无校准模式)。
现在、我们要使用 SDK 在 流式传输 ToF 映像之前设置特定的摄像头配置文件。 是否可以通过 Voxel SDK 设置摄像机配置文件?
是否提供了用于设置 摄像机配置文件的示例代码?
此致、
盛华