This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:IC 不响应 Arduino 的 I2C 扫描器代码

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624776/fdc2212-ic-doesn-t-respond-to-i2c-scanner-code-of-arduino

器件型号:FDC2212
主题中讨论的其他器件: FDC2214

亲爱的学员:

因为我不熟悉该 IC。 我在 前面的论坛中建议使用不同的 Arduino 代码来进行通信和使用 FDC2212和 FDC2214的寄存器。 但是、现在我从通道中获得了0值、当我发现问题时、 IC 和 Arduino Nano 之间似乎没有通信。 我在这里有几个问题:

1) I 连接了 IC 和 Arduino 的 SDA、SCL、GND 和3.3V 引脚。 我还使用了4.7K 上拉电阻器。 是否需要任何其他硬件组件或接线连接来点燃它们之间的 I2C 通信?

2) 2)我使用 Arduino 代码来检测  组件的 I2C 地址。 此代码可与其他组件配合使用、但无法与 fdc2212配合使用。 此 IC 有什么特别的技巧或处理方法、或者我的硬件 IC 焊接在 Wosn 封装中有一些问题?

3)或任何其他 工作代码来检查 FDC2212或 FDC2214与 Arduino 之间的通信、以便我得出结论、故障在哪里?

谢谢、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tayyab、

    FDC2212/4使用标准 I2C、因此无需特殊技巧。

    遗憾的是、我们没有 Arduino 代码。

    此致、
    Yibo