请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 Thread 中讨论的其他器件:PGA460、
我知道如何批量写入 EEPROM、但我不知道如何批量读取 EEPROM、因此请告诉我如何批量读取 EEPROM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chedthan、
如果您参考 PGA460数据表(www.ti.com/.../pga460-q1)的表3 - UART 接口命令列表、则会发现命令11是 EEPROM 批量读取命令。 假设您要与默认的 PGA460 UART 地址"000"通信、则必须将以下 UART 命令发送到 PGA460的 RXD 引脚:{0x55、0x0B、0xF4}
其中:
•0x55是同步域
•0x0B 是地址"000"(0)和命令"01011"(11)
•0xf4是校验和值
然后、PGA460将返回总共45字节的数据、其中第一个字节是诊断字段、最后一个字节是校验和、中间的数据是用户 EEPROM 值。
您可以使用 PGA460-Q1 EVM GUI 的 Interface Mode -> UART 页面来查看示例命令、方法是从"Command Selection"窗口中选择特定命令和 UART 地址、然后单击"Run Command"以查看生成的十六进制值和校验和。