This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:双 UART 问题

Guru**** 2546310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624955/awr1642-dual-uarts-question

器件型号:AWR1642

主席先生,

我是否可以知道  主/从双路短距离雷达链路的情况下是否需要双路 UART 接口?

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JY、
    您能更清楚地回答您的问题吗? 不太理解您的问题。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    目前、MMWAVE_DEMO_VISUALIZER 需要双 UART 接口来进行命令和数据访问。 我想知道 软件应用程序修改是否可以仅使用一个 UART 接口进行命令和数据访问? 如果没有,我是否知道原因?

    JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    在双 UART 中:

    "Class Application /用户 UART"端口是 Tx/Rx 端口、用于发送命令和接收这些命令的 ack/响应。

     "Class Auxillary Data Port"是用于接收要在可视化工具上绘制的对象数据的仅 Rx 接口。

    您可以使用单个 UART、您需要有一个代码来区分对象数据和来自器件的 ACK。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------