This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243传感器的最大可能距离

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625168/awr1243-maximum-possible-range-with-awr1243-sensors

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

 

我对典型 ACC 有要求。 我想检测300米以外的行人。

我知道、根据距离最大值公式(IF x C/(2xSlope))、理想情况下、我可以检测到300米远的物体。 但我担心天线是否能在距离(300米)这么远的地方拾起如此低的 RCS 物体(人类)。

Swra543文档介绍了此范围限制、并给出了需要评估的雷达方程。 但未提供特定于 TI 传感器的公式中的参数值。

 TI 提供的所有其他文档仅将250米视为 LRR、不讨论250米处的行人检测。

 

考虑到所有这些、我想知道是否存在

a) TI 传感器可用于任何方式、以便能够检测300米处的行人

b)我可以检测到行人的最大距离是多少?

 

在这方面的任何帮助都将受到高度赞赏。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    在300米处使用标准 EVM 检测行人将非常困难。

    您是否研究过雷达方程? 您可以将 EVM 的标称值插入雷达公式、以获得不同范围的 SNR。 然后、您可以看到为什么难以检测远距离行人。

    通过使用 AWR1642 EVM,我们能够检测到30米以下的移动人员

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您提供相关信息。 问题是、我不知道雷达等式的标称值、例如 TX 输出功率、接收器噪声系数、RCS 或 SNR。
    您能帮我找到 AWr12x 或 AWR16x 的值吗?

    我要提到的另一点是、毫米波传感估算器将1m^2表示为成人的 RCS。 由于 TX 和 RX 增益为30dB、发射功率为12dBm、因此估算出最小可检测物体的最大距离为360m、最小可检测 RCS 在0.44m^2的范围内可检测到。
    此信息有多值得信任?
    还有什么其他因素会影响此估算。


    感谢您的任何帮助、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    标称值可从数据表中找到(在此处找到  )。 我随函附上了以下相关部分。

    就目标的 RCS 视为1msq 而言、这是一个很好的近似值。 对于 SNR、我建议插入12至18dB。

    请注意、提供24dB 或以上增益的天线必须具有高度定向性(主要是喇叭天线)、这意味着如果目标不在视轴处、雷达可能无法检测到它。  

    此致、
    Anil