This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为什么在 MMW 演示项目中、L3存储器只定义640KB?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625138/awr1642boost-why-in-mmw-demo-project-the-l3-memory-is-only-defined-640kb

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

各位专家、您好!

  我们知道 L3存储器是768KB、

 问:为什么在 MMW 演示项目中、L3内存 只定义640KB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的南山:

    在具有预量产工程样片的当前 EVM 中、L3仅提供640KB 的内存。 128KB 用于内部子系统。

    在量产样片中、将会有完整的768KB L3 RAM、因为内部子系统将从 ROM 执行。

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、
    感谢您的回复!

    问:如何快速确定芯片类型为预量产工程样片或量产样片?

    BS
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南山、

    如产品的器件勘误通知(链接)所述、预量产元件的器件标识类似于 XI1642或 XI1443。 将是 IWR1642或 IWR1443。

    这些器件对应于本勘误通知中也记录的芯片修订版本。 您还可以通过软件 通过查看存储器位置0xFFFFE218的位位置3:0来确定这个芯片的修订版本。

    希望这对您有所帮助。 如果您没有更多问题、请将此主题标记为已回答。

    谢谢你。
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 François:

    感谢您的回复!
    我明白您的意思,但是我的芯片器件型号是 XAR1642、而不是 XI1642?

    谢谢你。
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、

    我以工业器件的器件型号为例。 实际上、您提到的是汽车器件、也就是 X.. 预量产器件和 AWR... 用于生产。

    谢谢、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 François:

    感谢您的回复!

    我明白您的意思,名为 XAR16L3的芯片内存也只有640KB。

    谢谢你。
    南山