This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:水位测量和分辨率

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624721/iwr1443-water-level-measurement-and-resolution

器件型号:IWR1443

大家好、

我计划使用此传感器实现适用于水箱、船舶和开放通道等工业应用的液位测量系统。 为了更换超声波换能器、这些换能器通常在15m 范围内具有1mm 的分辨率、我想知道是否可以获得相同的性能。 我们必须严格实施2线制环路供电仪器、因此我们可能会缩短该器件的导通时间以降低功耗、并且微控制器还会在测量周期的一致部分以 LPM 模式"运行"。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norberto、

    我想您将对我们采用功耗优化方案的液位感应 TI 设计非常感兴趣。 您可以在以下位置找到包含所有必要文档的概述: www.ti.com/.../tidep-0091

    如果您对此有任何疑问、请告诉我!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akash!

    我担心该白皮书中显示的性能:据我所知、全范围应用中的最大分辨率约为4cm、这是不可接受的 IL 级别测量、但可能可以通过分离测量阶段来提高此分辨率: 一次全范围测量仅用于检测目标位置、然后在目标周围的短距离内进一步测量、使用高采样率 FFT 以1mm 的分辨率准确确定距离(水平)。 我弄错了吗? 该应用有一些示例。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Norberto:

    请查看以下主题:

    e2e.ti.com/.../620913
    e2e.ti.com/.../618907

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!