This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 850nm 峰值频谱灵敏度

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT101, OPT301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624523/850nm-peak-spectrum-sensitivity

主题中讨论的其他器件:OPT101OPT301

您好!

是否有光学传感器具有850nm 的峰值频谱灵敏度?
我仅找到 OPT101。
请告诉我是否有其他器件。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    我们已收到有关850nm 峰值频谱灵敏度光学传感器建议的查询、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    OPT101是唯一具有850nm 峰值灵敏度的器件。 OPT301是下一个最接近的、但峰值为750nm。 您在应用中使用 OPT101时是否遇到问题?

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex San:

    感谢你的帮助。
    这是我的客户请求、他们的问题是 OPT101是旧器件。
    我想检查是否有任何最新器件。 它们的要求尚未确定。
    我将再次检查我是否有其他要求。

    此致、
    Ryuji