This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:该芯片是否可用于感应传感解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624628/fdc2214-whether-the-chip-can-be-used-for-induction-sensing-solutions

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件:LDC1614

降级器、

客户希望使用 FDC2214设计电容式传感器和电感式传感器。 但我不知道该芯片是否可用于感应传感解决方案? LDC1614和 FDC2214之间的主要区别是什么? 这两个芯片 测量传感器频率、数字化输出与 fSENSOR/fREF 之比成正比。

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    这两个 IC 基于相同的内核、工作方式非常相似。 您可以将其中一个用于电感和电容应用。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    令我困惑的是、如果我将 FDC2214用于电感应用、这是否意味着我需要使用 LDC1614数据表中显示的计算公式?  

    我们是否有针对 电感和电容应用使用单个 LDC 或 FDC 的案例?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    这是计算电感的正确公式。

    基本公式相同:f=1/(2*pi*sqrt (lc))

    FDC2214或 LDC1614测量振荡频率、当 L 或 C 变化时、振荡频率会发生变化。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    好的。 非常感谢。

    此致、

    Ricardo