This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:有关外部有源滤波器和增益级的应用手册

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625096/tdc1000-gasevm-app-note-on-external-active-filter-and-gain-stage

器件型号:TDC1000-GASEVM

我一直在评估 Accurberg-Mossberg 滤波器、如 SNAA284A 中的"Analog Electronics Design to Improve Performance of
超声波燃气流量计。" 图9显示 了其中一个运算放大器的反相和同相输入之间的电阻器 RC。 在实践中、我发现包括 RC 至关重要、无论是使用 AM_OUT 还是 AM_NOTCH_OUT 来防止振铃。 此外、  小于建议1.1k 的值似乎更适合我(R = 20kOhm、 fc = 500kHz、增益~ 20-40dB)、我希望更好地了解 RC 的选择如何影响电路性能。

1) 1) RC 的作用到底是什么? 理想情况下、输入应处于相同的电压。

2) 2)应用手册显示了如何使用板载 TDC1000 LNA 对 A-M 滤波器进行级联。 由于后者的 GBW = 50MHz、因此会放大 BPF 通带外的大量信号。  如果  我仅使用 A-M 滤波器即可获得足够的增益(~40dB)、那么绕过 LNA 是否有意义?

3) 3) A-M 滤波器似乎不太容易出现 R 值较大的振铃。相反、它也在没有 RC 的试验电路板上工作、但在 PCB 上实施时不能在没有 RC 的试验电路板上工作。 有什么想法这是什么迹象?

提前感谢您的任何见解。