This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:电路板的白色部分(包括天线)开始腐蚀。

Guru**** 2549420 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624209/iwr1642boost-the-white-part-of-the-board-including-the-antenna-started-corroding

器件型号:IWR1642BOOST

你好。 每个人。

我对毫波传感器 IC (IWR1642BOOST)的评估板有疑问。

电路板的白色部分(包括天线)开始腐蚀。

是否有类似这样的其他报告?
如何修复?

此致、
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maekawa、

    我们建议在不使用 EVM 时将其放置在适当的 ESD 袋中、以防止氧化。 您是否注意到 EVM 的性能问题? 报告天线基座氧化的其他客户注意到这只是一个表面问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maekawa、

    这是浸银表面的正常氧化(变光)。 已证明形成的氧化银对 GCPW 传输线路或天线的射频性能没有影响。 这只是一种视觉变化。

    请告诉我们这是否解决了您的问题。

    谢谢、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash-San、Randy-San。

    感谢您的快速回复。

    我的客户将会感到欣慰!

    此致、
    Maekawa