请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 尊敬的会员:
将 LDC 1614与 Arduino Nano (5V 设备)连接时遇到一些问题。 与 Arduino 建立连接。 我执行了以下操作:
- 将 LDC 1614传感器(带线圈)与 MSP430控制器分开。
- 在 Arduino 和 LDC 1614之间使用5V 至3.3V 电平转换器。
- 使用电平转换器后、我验证 LDC 1614侧的 SDA 和 SCL 电压是否在3.3V 左右。
- 在 LDC 1614的 SDA SCL 线路上放置两个4.7K 上拉电阻器。
- 使用逻辑分析仪查看 传感器 Arduino nano 的5V 侧和3.3V 侧的信号。
我从逻辑分析仪中发现、在3.3V 侧没有任何信号、而在5V 侧、我可以看到我反复读取和写入0x2A (将 ADDR 接地时 LDC 1604的地址)。
我认为传感器可能有问题、因为我不小心 用一些5V 信号连接了 SDA 和 SCL。 但是、当我再次尝试使用 MSP430控制器时、我仍然可以使用官方 EVM GUI 工具获取数据和信号。
我的问题是、我的 LDC 1614有什么问题? 为什么在将传感器与控制器分开后无法使用标准 Arduino 库连接传感器?
非常感谢您的友好回复和建议!
最棒的
Yinsen