This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:关于温度响应

Guru**** 2545740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624849/tmp116-about-tempeature-response

器件型号:TMP116

您好、E2E、

我查看了图45、我认为该器件非常好。
我将向客户推荐 TMP116。

请回答下一个问题。

1:此响应曲线是 EVM 的特征吗? 如果没有、请告诉我测试板的轮廓和布局。
2:该器件检测到什么温度? 引脚? 还是电池组表面?
   (我想知道此器件是否受电路板和布局的影响。)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    您是否有机会查看以下应用手册:它们详细介绍了主题、我建议从(1)开始、并告知我们解释是否不清楚。
    谢谢!

    (1) TMP116环境空气温度测量: www.ti.com/.../snoa966.pdf
    (2)温度传感器:表面贴装器件的 PCB 指南: www.ti.com/.../snoa967.pdf