This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:流量演示中的原始 bin 文件无法正常工作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624612/iwr1642-the-original-bin-file-in-the-traffic-demo-cannot-work

器件型号:IWR1642

您好!

在 IWR1642 EVM 上、我尝试运行交通监控器演示。 它可以通过加载可执行文件来很好地工作。 但是、当使用 iwr16xx_mmw_demo.bin 进行测试时、它可以成功刷写、但在发送 cfg 后 GUI 上不会显示任何结果。 原始 bin 文件似乎无法正常工作。 曾经尝试过 bin 的任何人都可以告诉我 bin 文件有什么问题、以及如何修复?

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我将向您发送有关此主题的电子邮件、让我们关闭此主题。


    Akash