This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:我应该将哪些固件加载到 IWR642BOOST 中以运行演示? 手动模式下的 UniFlash 仍不提供 RSS/MSS 选项

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, UNIFLASH, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624749/iwr1642boost-what-firmware-am-i-supposed-to-load-into-iwr642boost-to-get-the-demo-to-run-uniflash-in-manual-mode-still-not-giving-rss-mss-option

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHIWR1642

我之前遇到的所有问题都是关于 AR1443EVM-010电路板的。 我的 TI 代表说、这很旧、而是给了我一个 IWR1642BOOST 板。 因此、我将再次尝试使用这个新板运行演示。

IWR1642BOOST 是否附带任何固件? 可视化工具 GUI 刚刚显示"正在等待数据、无法建立连接"。

我有带有 radarss 演示的 mmWave_SDK、因此我将尝试再次下载该演示。

我仍然遇到相同的 Uniflash 问题。 我附加了图像。 我处于"手动"模式。 我选择器件和串行。 但固件加载仍然仅显示元映像列表、没有 RSS/MSS 选项。

应该加载什么固件? 我在 SDK 中有几个单元

xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin

xwr16xx_radarss_rprc.bin

xwr16xx_mmw_demo.bin

xwr14xx_mmw_demo_mss.bin

等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、

    对于 IWR1642、只需加载一个映像:xwr16xx_MMW_DEMO-BIN。 应在元映像1中加载。

    此二进制文件位于 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw。

    对于 XWR16XX、MSS 和 BSS 包含在单个二进制文件中。

    此致、

    Adrian