This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:从 OPT8241-CDK-EVM 上断开照明板

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623249/opt8241-cdk-evm-disconnecting-the-illumination-board-from-the-opt8241-cdk-evm

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我正在尝试将自己的外部电源用于 OPT8241-CDK-EVM。 计划如下

1.断开光源(IB)

2.获取 illum_en 和 illum_P 信号并将其连接到我的光源。 因为我的光源仅需要一个照明信号和使能信号。

我找到了匹配阻抗并解决所有可能的谐振问题。 但是、当我断开 IB 时、传感器将拒绝工作。 我想这是由某种保护造成的。 以进行双重检查。 我已经切断了连接器皮带上的 illum_P、illum_N、并连接了光源和 IB 板、并且能够在 IB 不产生任何照明的情况下重建图像。 现在、我想完全删除 IB。 您能告诉我如何实现该操作、并让传感器仍然工作吗?

此致、

Moetaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moetaz、请查看 IB 板的原理图。 有 I2C 总线连接到 IB 上的 EEPROM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    感谢您的快速回复。 是的、我知道从电路板上读取温度传感器需要这种方法。 但是、我的光源没有温度传感器、因此它不需要 I2C。 为了实现光源的正确功能、我需要从 opt9221获取 ILLUM_EN、ILLUM_P 信号。 我甚至不提供反馈信号。 我知道、提供反馈信号对质量更好。 但是、通过良好的校准、我们能够绕过这个问题。 因此、我的兴趣是在不停止传感器的情况下断开照明板。 在当前情况下、每当我断开 IB 时、传感器就不工作。

    我想最好的一点是、当设置为某个值时、应该有一个寄存器、这个问题就会消失。 但是、我在数据表中找不到这样的寄存器。 我的另一个猜测是固件必须确保光源的连接、然后才能完成引导过程。 我的问题是、如果是这种情况、我如何绕过它。

    此致、

    Moetaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moetaz、

    您能告诉我们传感器的故障行为吗? 它是否完全不流式传输?
    如果您尝试设置照明功率级别、FX2可能会尝试更改不存在的照明板中的当前设置失败。

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash,

    非常感谢您的回复。 当我断开光源连接时、会出现以下错误:

    错误:USBIO:控制传输问题:状态0
    错误:VoxelUSBProgramer:无法读取地址0x540的寄存器
    错误:VoxelProgramrBase:无法读取地址0x5400的寄存器
    错误:DepthCamera:无法更新参数'COMP_Vref'的值
    错误:USBIO:控制传输问题:状态0
    错误:CameraSystem:无法刷新 TinCDKCamera 的参数(0:0451:9105::10411671038877)。

    此致、

    Moetaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moetaz、

    地址0x54属于控制激光电流的数字电位器。 由于 Voxel Viewer 无法设置激光电流、因此摄像机无法进行流式传输。 这是眼睛安全所必需的。

    当您使用自己的设计时、它可能没有器件地址为0x54的数字电位器。 作为权变措施、您是否能够将3.3V i2c 线路和3.3V 电源连接到旧照明板? 这将为软件提供一些接口以继续对数字电位器进行编程。

    请告诉我这是否是可接受的解决方法。

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moetaz、

    请注意、TI OPT8241-CDK-EVM 已通过 IEC 标准1类认证。 当您修改硬件时、新硬件可能不符合相同的标准。 TI 建议的任何修改仅用于帮助您实现硬件的功能。 硬件的1类认证将无效、因为硬件已被修改。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash,

    非常感谢您的回复。

    我已经尝试过此变通办法、它工作正常。 这对于原型非常好。 但是、如果可能、我希望完全断开照明板。


    此致、

    Moetaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash,

    非常感谢您的备注。

    我知道由于修改硬件而可能出现的问题。 此外、感谢您确认硬件的1类认证在硬件更改时无效。

    此致、

    Moetaz