This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75 /标准模式下的最大数据保持时间

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624303/tmp75-tmp75-maximum-data-hold-time-at-standard-mode

器件型号:TMP75

您好!

我知道在 DS 中、快速模式下的最大保持时间指定为900ns、但现在我想知道在标准模式下是什么。 我认为 TMP75 DS 中的900ns 是指附加的 I2C 总线规格、因此我想在标准模式下应该是3.45us、但这是无法保证的。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的。