请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 下面是我的方案:
首先使用 Tx1发送数据,然后使用 Rx1、Rx2、Rx3、RX4接收数据,并通过 TSW1400保存数据
然后使用 TX3发送数据、 并使用 Rx1、Rx2、Rx3、RX4接收数据、通过 TSW1400保存数据
我希望步骤1后面紧跟步骤2、因为我需要多次执行步骤1和步骤2。
如何配置 Radar Studio 以实现我的方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面是我的方案:
首先使用 Tx1发送数据,然后使用 Rx1、Rx2、Rx3、RX4接收数据,并通过 TSW1400保存数据
然后使用 TX3发送数据、 并使用 Rx1、Rx2、Rx3、RX4接收数据、通过 TSW1400保存数据
我希望步骤1后面紧跟步骤2、因为我需要多次执行步骤1和步骤2。
如何配置 Radar Studio 以实现我的方案?
你好,Zhicheng
您可以定义帧、使交替线性调频脉冲分别使用 TX1和 TX3。 请参阅线性调频脉冲配置 API。
例如、线性调频脉冲0定义为使用 TX1、线性调频脉冲1定义为使用 TX3。 您可以将帧配置为从线性调频脉冲0开始、到线性调频脉冲1结束、并在它们周围循环128次、以形成包含256个线性调频脉冲的帧。 因此、所有偶数线性调频脉冲将使用 TX1、而所有奇数线性调频脉冲将使用 TX3。
谢谢