This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:报告毫米波 SDK 中的错误

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623718/awr1642boost-report-a-bug-in-mmwave-sdk

器件型号:AWR1642BOOST

你好  

在毫米波 SDK 演示中、它具有多对象波束形成的配置参数、如下面所示。 但是、这些参数在 C 代码中是固定的(预定义)、用户无法通过更改*。cfg 文件来更改它们。

dataPathObj->multiObjBeamForming Cfg.enabled = MMWDEMO_azimuth_two_peak_detection_enable;
dataPathObj->multiObjBeamFormingCfg.multiPeakThrsScal = MMWDEMO_azimuth_two_peak_threshold_scale; 

此致

Xining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xining、

    我们会将反馈传递给团队、并检查是否可以纠正。

    谢谢、
    Raghu