This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在 RADAR Studio 中使用测量 Tx 功率、增益、NF 功能

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624156/awr1642-how-to-use-the-measure-tx-power-gain-nf-functionality-in-radar-studio

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
    我的客户发现、在 RADAR Studio 的 contStream 模式页面中有"测量增益和 NL"、"测量功率配置"。 您能否帮助您指出如何在 rdar Studio 中使用此工具?
    此外、CalibConfig 中还有"RF Init 校准摘要报告"和"Run Time Calibration Report"。 RADAR Studio 似乎支持一些校准报告功能。 客户尝试使用它、但更新的状态为"失败"。 它现在是否起作用?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    测量增益、NF 在连续流模式下工作。 您必须使用 ContStream 选项卡将器件设置为以固定的 CW 频率(例如78GHz)运行、并馈入 CW 音调以生成 IF (例如78.002GHz)。 捕获的数据将包含2MHz 的 IF 音调。 提供 IF 音调的频率、器件焊球的 RX 输入功率、然后点击"测量增益"。 RadarStudio 后处理实用程序将测量 IF 音调的功率、还将计算接收链的增益。

    当 CW 音调关闭时、单击"Measure NF"(测量 NF)时、RadarStudio POST 处理实用程序将报告接收链的噪声系数

    关于射频初始化校准摘要报告、应在单击射频初始化按钮指示每次校准的状态后自动更新、其更新状态指示硬件中更新了其中一个校准。

    仅当您在 CalibConfig 选项卡的 Run Time Calibration and Trigger Config 框下选择"Enable Cal Report"选项时、才会更新运行时间校准报告。

    谢谢、
    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!
    感谢您的回复。 您知道如何将 CW 音调@77GHz 馈送到当前 EVM 吗? 或者、此功能只能在 CZ 板中使用。

    此致、
    Adam