This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为什么不直接将 AWR1642连接到 TSW1400?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623420/awr1642boost-why-do-not-connect-awr1642-to-tsw1400-directly

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642TSW1400EVM

您好!

我知道、我们需要 AWR1642+MMWAVE-DEVPACK+TSW1400通过阅读 TI 文档来获取原始 ADC 数据。 但我不知道为什么 AWR1642通过 MMWAVE-DEVPACK 连接到 TSW1400。  没有 TSW1400、是否有任何方法可以获取原始 ADC 流数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjun

    AWR1642具有一个频率高达600MHz 的集成式 C674x DSP、用于雷达数据处理。 无需像 TSW1400EVM 这样的外部硬件即可对来自器件的 ADC 数据进行后处理。

    AWR1642上的演示应用已经在无需 TSW1400EVM 的情况下处理 ADC 流数据。  您可以参阅"mmwave-sdk-install\packages/ti\demo\xwr16xx\MMW\docs\doxygen\"中有关"DSS 上的软件任务"的毫米波演示文档、了解数据路径控制和数据处理。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghu
    您是说 MMWAVE-DEVPACK 作为一个通信模块工作吗? 我们无法在 MMWAVE-DEVPACK 板上处理任何信号?

    谢谢,

    金俊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、

    MMWAVE-DEVPACK 是一款调试附加电路板、可与毫米波 EVM 配合使用以实现下一级器件高性能前端
    这有助于前端的配置、并通过 LVDS/CSI-2将 ADC 数据发送到外部数据采集板。

    MMWAVE-DEVPACK 上没有进行数据处理。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    感谢您的回答、我想您解决了我的问题。
    谢谢、

    金俊