This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何缝补4 1024 FFT 以提高精度- 4K FFT

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623065/iwr1443boost-how-to-stitch-4-1024-fft-to-increase-accuracy--4k-fft

器件型号:IWR1443BOOST

如何缝补4 1024 FFT 至4K FFT 以提高精度? 如果我在特定范围(例如50米)内配置1 1024 FFT、如何将该1024 FFT 转换为4096 FFT? 如果我直接配置为4096 FFT、它始终提供超过100米的范围。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4K FFT 拼接代码的实现在4K FFT 实验中(dev.ti.com/.../)

    请注意、这只是4K 拼接的一个示例、要放大到特定范围、需要修改代码以满足您的目的。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是我的问题:
    如何配置4K FFT? 它应该被配置为1 1024 FFT 还是被配置为4096 FFT? 如果配置为1 1024 FFT、如何转换为4096 FFT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在4K FFT 实验中、您需要将样本大小配置为4096。 样本数直接用于 FFT 大小。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的答案只是意味着4K FFT 无法提高短距离和中等距离(例如5米到70米)的精度、因为无法在此范围内配置4096 FFT。 是这样吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了满足您的需求、需要进一步修改代码。 但如果您可以使用2049个样本(>2K)、则 FFT 大小将四舍五入为4K (4096)。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 有些参数似乎是硬编码的、新加载的配置已自动更改、与加载的参数不匹 配、一些参数(如"最大速度"和"速度分辨率")无法配置(硬编码?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如用户指南中所示、只有距离 FFT 才是最重要的。 2D FFT 的代码未被取出、但不应被计数。 谢谢。

    此致、
    Michelle