This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:从 EVM 到 Matlab 的实时数据流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623891/ldc1612evm-real-time-data-streaming-from-evm-to-matlab

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612

我希望能够使我从 Matlab 控制的传动器与从 LDC1612/1614EVM 接收到的数据流同步。  您对如何实时完成此操作有什么建议吗?

作为实时记录的替代方法、我可以 将 LDC 数据流式传输 到日志文件 、然后将其与传动器数据进行时间关联。  我需要 LDC 数据中的绝对时间戳。  但是、EVM GUI 生成的日志文件仅包含 LDC 样本的相对时间戳。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、您好!
    GUI 当前不支持时间戳功能。 如果您想将传动器数据与 LDC 输出相关联、我建议您非常缓慢地操作传动器、这样您将按单个增量进行操作、并让 LDC 采样该特定位置数次。
    或者、您也可以编写自己的固件来与 LDC 通信。 我们提供了断开微控制器部分的功能、以便您可以直接连接到器件 I2C 线路(如果您已经有熟悉的微控制器)。
    此致、
    Luke