This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:Radarstudio 数据格式:Complex2x 与 Complex1x

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622766/iwr1443boost-radarstudio-data-format-complex2x-versus-complex1x

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

如链接 http://www.ti.com/lit/wp/spyy007/spyy007.pdf 中的复基带所述 ,我认为皮肤1x 与皮肤2x 的最大距离之差应相等
使用相同的 IF 带宽时、但根据 radarstudio 中的 postproc、情况并非如此。

您能解释一下、在不使用两倍大 IF 带宽的情况下、I 与普通2x 进行比较时、最大可检测距离是如何翻倍的、还是我被误解了。

此致

Karl Nordin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、  

    随附说明。 我必须将其作为 PDF 插入、以确保格式不会损坏。  如果您有 questions.e2e.ti.com/.../When-the-ADC-is-configured-as.pdf、请告诉我

     此致、
    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anil

    感谢您的回答。

    我想我知道它是如何工作的。 我错误地说、带宽是包含相关信号的区域、例如使用正倾斜斜坡时的区域0 - Fs/2。

    我感到困惑的是、可以为 IWR1443创建高于18.75MHz IF 带宽的 IF 频率、因为在复合1x 模式下、0-fs 意味着0 - 37.5MHz 带宽、 但皮肤1x 的最大 fs 为18.75 MHz、这意味着 IF 对于具有兴趣信号的区域是相同的。

    当我对"Changing Complex1x and Complex2x (更改 Complex1x 和 Complex2x)"进行一些测试时、我发现使用 Complex1x 时、距离分辨率似乎计算错误。

    根据培训视频中提到的距离分辨率公式,距离分辨率由 c0/(2*Bandwidth)计算

    在使用公式时、下图中的数据中的最大距离为0.4079 m。 似乎有问题。

    此致

    Karl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    GUI 中显示的"距离分辨率"旨在作为 FFT 图的"箱分辨率"、并使用如下所示的 MATLAB 代码进行计算。 您能否检查您是否插入了与实验相对应的数字、测量结果是否相加? 对于皮肤1X 测量、应该是正确的。

    %根据您的配置修改输入
    SAMPLING_RATE _Hz = 5e6;
    num_adc_samples = 256;
    fftSize1D = 512;将%修改为 nnum_adc_samples 的下一个幂
    Lightspeed = 3e8;
    RAMP_SLOW_Hz = 36e12;

    ADC_SAMPLING_TIME = num_ADC_SAMPLES/SAMPLING_RATE;
    过采样_effect = num_adc_samples/fftSize1D;
    带宽= ADC_SAMPLING_TIME* RAMP_SLOW_Hz;过采样百分比会更改'BIN 分辨率'、但真正的分辨率仍为 c/2B。
    range_resolution =过采样_效果* Lightspee/(2 *带宽);

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    下周我将进一步检查一下、看看它是否可以匹配、否则我认为最初的问题已经得到了解答。

    此致
    Karl