This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找旋转传感器解决方案(NVE 的替代产品:ADT001)

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5012, DRV5053, DRV5011, LDC1312, LDC1314, TIDA-00615
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623305/looking-for-rotation-sensors-solutions-alternative-for-nve-adt001

主题中讨论的其他器件:DRV5012DRV5053DRV5011TIDA-00615LDC1314LDC1312

大家好、团队、

您能否告知 TI 是否有 基于旋转传感器(数字输出) 的隧道磁阻(TMR)技术。

可与 NVE ADT001器件媲美的应用:  

www.nve.com/.../ADT00x.pdf

水计量应用  

谢谢你  

此致、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。

    我假设您正在尝试实现某种旋转编码器。 我们有各种霍尔传感器、虽然不是直接替换、但可以执行此类任务。

    如需参考、请查看 DRV5011或 DRV5012。 这些是功能等效的、但速度和功耗不同。 如果您正在寻找执行角度检测、我们还提供了输出为模拟的 DRV5053。

    只要可以接受、请告诉我、否则我会将您的请求内部上报给不同的传感团队、因为我们有不同类型的传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、TI 目前没有您所参考的器件。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决此问题的另一种可能的解决方案是采用 TIDA-00615中的 LDC1312或 LDC1314器件、用于旋转编码。  这可能对您不起作用、但我想提请您注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。
    实际上、我正在寻找直接替代解决方案。

    此致、
    Shai