This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:关于 IWR1443与放大器;IWR1642

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630922/iwr1443-regarding-iwr1443-iwr1642

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

我的客户正在考虑 IWR1443和 IWR1642产品之间的区别、因为它们的价格相同、但配置不同。 他们有以下一些问题:

(1) IWR1443具有比 IWR1642高得多的 ADC 采样率、这是否意味着前者可以实现更好的距离和角度分辨率? 如果不是、有什么好处?

(2) IWR1443还有一个发送器。 这有什么好处?

(3) IWR1443具有额外的硬件加速器。 它能使计算速度更快吗?

(4) IWR1642具有额外的 DSP 包。 它可以对哪些对象进行分类? 分类器是预先培训的还是可以针对应用程序进行定制?

(5)我们能否获得用于 IWR1443的 DSP 包?

谢谢。

此致、

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    感谢您的关注。

    1) 1)距离分辨率受带宽限制、而角分辨率由 Rx 天线数量定义。 1642增加的板载存储器可实现更高的距离和分辨率测量。

    为了供参考、线性调频脉冲配置对系统参数的影响应用手册介绍了影响距离、速度和到达角测量的因素: www.ti.com/.../swra553.pdf

    2) 2) IWR1443上的附加 Tx 可实现仰角测量

    3)/ 4) IWR 1443的 HWA 可加速 FFT 和 CFAR 检测。 如果您需要更高级的计算算法、可根据您的应用定制 IWR1642上的 DSP。

    如果您有其他问题、请告知我们;如果您可以提供有关应用特定需求的更多信息、可能会有所帮助。

    最棒的
    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]