This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:毫米波传感估算器:采样率和同步模式

Guru**** 2591020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632808/iwr1443-mmwave-sensing-estimator-sampling-rate-and-simultaneous-mode

器件型号:IWR1443

您好!

在毫米波传感估算器中、我尝试在远距离模式下使用 IWR1443。 我有以下意见:

它不考虑 TX 中的同步发送模式

不考虑仅 ADC 捕获的真实数据。

我会考虑这些参数、因为如果我认为这些采样率更好、我可以实现较大的距离、距离分辨率和最大速度。

我的问题是,这两个观察结果是否正确?

我的假设是、如果我考虑它们、我是否可以获得更大的距离和速度?

提前感谢、

Santhana Raj  

[未锁定1/19/18>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我们已收到您的问题、并已将其提交给 IWR 团队成员。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    感谢您的关注。

    是的、您的两个计数都是正确的。

    传感估算器不考虑 TX 中的同步发送模式。 但是、您可以复制为多个 Tx 线性调频脉冲生成的配置、但需要在 Rx 侧对此进行考虑。

    2.是的,你是对的。 然而、使用真实数据与复杂数据相比、只具有边际增益。 在所实现的架构中、仍然可以实现~90%的复杂带宽。 如需参考、请参阅上一个主题: https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595667

    一般来说、在提高距离和速度之间需要进行权衡、因为它们是反向相关的。 使用感应估算器、您可以进行调优、以在您感兴趣的参数之间实现平衡。 斜率减小的线性调频脉冲将实现更大的最大距离、而空闲时间缩短将增加最大速度。

    最棒的

    Amanda Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [未锁定1/19/18]>LE