This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:高精度演示中的缩放 FFT 算法

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633764/iwr1642-zoom-fft-algorithm-on-high-accuracy-demo

器件型号:IWR1642

您好!

您能描述一下如何在演示中实现缩放 FFT 吗? 我已阅读演示用户指南、但并不完全理解所有步骤。 发现粗峰后、到底会发生什么情况?  我还想知道此演示是否适用于 IWR1642?

此致 Matti

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matti、

    我可以确认、此演示将在一周后立即提供给 IWR1642。 我将与此演示的创建者联系、为您提供更详细的答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18[LE]