This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST 评估模块的 PCB

Guru**** 2589860 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635335/iwr1443boost-pcb-of-iwr1443boost-evaluation-module

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243BOOST


我想问一下 IWR1443BOOST 评估模块的 PCB。

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有哪些问题? 该 EVM 上的 PCB 采用 Immersion 银色涂层。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的问题是浸银表面的厚度。

    我想知道浸银表面的厚度。

    浸银厚度=????

    Iwao Nouchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个关于 IWR1443BOOST PCB 浸银涂层的问题。

    是否有用于处理浸银的基础的设计?


     Iwao Nouchi
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    我建议下载 AWR1243BOOST 设计数据库、该数据库位于 :www.ti.com/.../sprr248

    有关厚度的信息可在堆叠文件夹中找到。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18[LE]