This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:串行端口灰色

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631006/iwr1642boost-serial-port-grey

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1642IWR1443BOOST

您好!

我的问题是、当我启动毫米波演示可视化工具 GUI 时、Option Serial port 会灰显且不可选择。 因此、我无法选择 COM 端口来连接电路板。 我使用的是脱机版本、端口在硬件管理器中可见。

此致

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    我建议您断开 BoosterPack 连接、关闭可视化工具、然后重新启动 CPU。 然后、您应该接通电源、连接到 USB、然后按特定顺序打开可视化工具。

    这应该解决这个问题,如果不是,请告诉我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    不幸的是,我仍然面临同样的问题。 此外、我无法使用 UniFlash 连接到器件。 我使用的系统是 Windows 7。 当我使用我的专用 Macbook 时、我没有问题、连接它、但它需要 安装在 Windows PC 上。

    此致  

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    您很可能没有 XDS 软件包的最新版本中提供的最新设备驱动程序。 我建议您安装最新版本、可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    请告诉我这是否起作用。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我已经尝试过、串行端口仍然是灰色的。

    此致

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 François、

    我遵循了您的列表:

    • 请确保您拥有最新版本的 UniFlash (链接)。 请注意、我们在这里根本不会使用 CCS。

    • 将 IWR1642 EVM 上的 SOP2跳线放置到位、使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC、将+5V 电源连接到 EVM。

    • 在 Windows 设备管理器中、您应该会看到与 EVM 对应的2个端口:XDS110类应用/用户 UART 和 XDS110类辅助数据端口。

    • 在 UniFlash 中、选择 IWR1642、然后按 Start。

    • 在 UniFlash 的下一个屏幕中、转至设置和实用程序、然后输入与 XDS110 Class Application/User UART 对应的 COM 端口号。

    • 单击 Format SFLASH as a test (将 SFLASH 格式化为测试)。

    ,但仍然显示相同的错误:“错误! 无法读取未定义的属性"s"。

    我将附加错误的屏幕截图。

    此致

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonia:

    这可能是当时缺少的 FTDI USB 驱动程序。 请从 此处安装它们

    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户在运行毫米波培训系列的演示(VitalSign)时也遇到问题。
    打开 COM 端口时、演示执行显示错误。
    (他们正在使用 LG 笔记本电脑。)

    它们安装在下面的项目作为指南。
    * Matlab 库 v9.1 (mcr_R2016b_win64_installer.exe)
    *适用于 Windows 的 XDS 仿真器驱动程序
    * FTDI VCP 驱动程序

    似乎与演示程序的 COM 端口访问存在兼容性问题。
    您能否检查运行演示的问题?

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海登

    您能否确认您的客户是否已正确安装其 FTDI 驱动程序? 是否可以从 Windows 发布其设备管理器的屏幕截图?


    我现在没有足够的信息来解决您的问题。 如果您想脱机进行此对话、请随时向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    在这种情况下、他们可以运行基于 Web 的毫米波演示可视化工具的演示。
    但是、在运行使用 MATLAB 运行时库的 GUI 演示时发生错误。
    GUI 窗口打开后、它无法访问两个 UART COM 端口。
    (检查 Windows 的设备管理器时 UART 端口没有问题。)

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    如果您想继续此查询、请向我发送电子邮件。 此查询超出了本主题的范围、我现在没有足够的信息来帮助您。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    这一问题似乎并不常见、具体的笔记本电脑也会出现这种情况。
    如果有任何更新或问题、我将发送电子邮件。
    谢谢你。

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前面临着同样的问题。

    今天、我的 IWR1443BOOST 已经上市、我想测试一下"开箱即用"演示。

    演示可视化工具中的"Serial Port"按钮也呈灰色显示。

    我尝试使用当前的 SDK 演示二进制文件刷写器件、但弹出相同的错误:"Cannot read property 'S' of undefined"(无法读取未定义的属性'S')。

    我安装了最新的 SDK。

    我安装了 FTDI 驱动程序

    我安装了 emu pack /XDS 驱动程序。

    我尝试使用离线可视化工具、但它不能在我的 PC 上运行。 当我启动该可视化工具时、我会看到一个带有"Connection Refused (拒绝连接)"的白页。 说明:连接被拒绝"。

    IWR1443BOOST 的 COM 端口在器件管理器中可见-因此在那里一切似乎都正常。

    我在笔记本电脑上使用 Windows 10。  

    此致、谢谢您、

    安瑞科

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、似乎我公司的防火墙阻止了它...

    当我断开网络连接时,“Serial Port (串行端口)”按钮可单击

    离线应用"demo visualizer"可以正常工作、而不会出现"connection refused (连接被拒绝)"。

    很抱歉、谢谢!

    安瑞科